This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM42L432:LAUNCHXL RM42L432锁定

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: RM42L432, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/638234/ccs-rm42l432-launchxl-rm42l432-lockout

器件型号:RM42L432
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

我是:Lloyd Allen

我通过 LAUNCHXL RM42 LaunchPad EVAL 套件使用 Hercules RM42L432 MCU。  

 我通过 HALCOGEN 激活了 MCU 的一些安全功能。 启用 ESM (错误信令模块)系统后、位于评估套件上的红色 ESM LED 指示灯将按原样亮起、但是复位 MCU 不会消除错误指示。 启用 ESM 后、我的主机 PC 被断开并被从评估板上锁定。  我无法通过调试移除故障、因为一旦锁存了错误并且评估板上的错误指示灯亮起、我就无法通过调试工具访问 MCU、因为您已被锁定、无法连接到评估板。

 最初发生这种情况时、我们立即购买了更换的 LAUNCHXL EVAL 卡、认为我们以某种方式损坏了该卡? 当新卡通电时、它似乎可以正常工作。 当我们加载包含 ESM (错误信令模块)被启用的代码映像时、EVAL 卡再次被锁定、无法访问。 如果您了解如何从 MCU 中删除错误、请通知我。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lloyd、

    WebEx 会议已解决了其中的一些问题。 如果有任何其他问题、请告知我。 谢谢