This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:SPI 延迟寄存器(SPIDELAY)文档不一致

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/638250/rm48l952-spi-delay-register-spidelay-documentation-inconsistencies

器件型号:RM48L952

您好!

在数据表 SPNU503B 的24.9.19节 SPI 延迟寄存器(SPIDELAY)中、这些值与位字段不匹配。 0 - 1FFh 指9位字段、但对于所有 C2TDELAY、T2CDELAY、T2EDELAY 和 C2EDELAY、这些位仅为8位。 范围应为0 - FFh、对吧?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bho、

    感谢您指出此错误。 应为0xFF。 我们将对其进行修复。 谢谢