This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM42L432:LAUNCHXL RM42 EVAL 和 RM42L432

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: RM42L432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/638519/ccs-rm42l432-launchxl-rm42-eval-and-rm42l432

器件型号:RM42L432

工具/软件:Code Composer Studio

在 运行 RM42L432 MCU 的 LAUNCHXL RM42 EVAL 上启用 ESM (错误信令模块)会导致 ESM 被锁存。 锁定后、重置目标不会消除该错误;由目标 EVAL BD 上的红色 LED 指示。 无法删除 ESM 错误、因为主机 PC 无法在错误仍然存在时连接到目标。  

ESM 错误显然是在内部锁存的并且不响应复位。 如果有人知道如何删除 ESM 设备错误、请回复。

劳埃德·艾伦

SMT 工程

工作;  920.954.8324

手机;   318.719.2927

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ping
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳埃德

    ESM 错误将通过热复位持续存在、并且需要由 CPU 清除、 但不能通过上电复位清除。

    如果即使在下电上电后仍有错误 LED 亮起、则表示在下电上电后仍有错误来源持续存在、但是

    它实际上会再次被检测并在每个周期后再次指示。  如果您在连接 MCU 时也遇到困难、这听起来也很可能。

    有时在闪存中输入特别糟糕的代码会导致这种情况、因为闪存内容仍然存在、并且器件可以执行糟糕的代码

    启动后非常快的时间、有时很难再次连接 JTAG。

    我们以前将其称为"芯片" EVM 或 HDK、但它并不是那么糟糕、只是再次获得 CPU 控制权的一点点困难。
    我想论坛上有一些关于实体的说明、但需要进行搜索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lloyd、

    正如 Anthony 提到的、您可能已经在软件中进入了一个非常紧密的循环、并且根本无法通过 JTAG 进行中断。 在该线程中、讨论了几种类似的问题、这些问题可能会在有问题的代码开始执行之前捕获程序。

    e2e.ti.com/.../1918205