This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:nERROR 引脚驱动

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/638430/tms570ls1224-nerror-pin-driving

器件型号:TMS570LS1224

您好!

您能为我提供有关如何在 TMS570中内部驱动 nERROR 引脚的详细信息吗? 我的客户需要将其与其中一个复位一起使用、并且需要更好地了解内部是否有"固定下拉"。

谢谢、此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    nERROR 是一个输出信号、因此它在复位后没有任何上拉或下拉电阻。 在复位期间、所有 I/O 信号都是输入信号、因此它有一个下拉电阻器。
    如果使用该引脚驱动其他器件的复位、则客户需要向 nERROR 信号添加外部上拉电阻。