This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 答复不在第三工作阶段

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/638151/reply-not-working-iii

我想尝试重新启动、但没有效果。

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢报告;我们仍在尝试解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来已经修复了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎起作用。

    现在、您可以继续操作、修复"类似"按钮。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否没有一个"版权持有人"和"您的权利/特权/权利"、"您的权利/权利?"
    我们注意到(朋友) Leonard 在您的初次报告中说:"哦、太可疑了"、供应商员工可能"通过一些不同的门户和/或方法输入?"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="cb1_mobile"]是否没有"版权持有人"和"您的权利/特权/权利"、"您的权利?"

    一年多以前过期的甲油墨。

    [报价用户="CB1_MOBIT"]我们注意到(朋友) Leonard 在您的初次报告中说:“哦,太可疑了”-供应商员工可能会“通过一些不同的门户和/或方法进入?”[/QUERPLETE]

    这是不足为奇的。

    缺少点赞、无法更改的验证和无法正常工作的回复、至少上次更改已撤销。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何人来这里-无论多么简短-都会"确定"注意到您的技能、经验和"对细节的关注"。 供应商最好是"暂停不相信!"

    虽然(正如 Don Lancaster Long 过去所说的)"首先信任 IC -自己最后"-论坛" mots"(远不是升级)要求扭转此类 sage 指导...