This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:OV7670 AL422 FIFO 摄像头模块

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/638227/ek-tm4c123gxl-ov7670-al422-fifo-camera-module

器件型号:EK-TM4C123GXL

朋友们、您好!

我是 Tiva c launchpad 的新手。 我想将摄像头与 Tiva tm4c123g 连接。 我该怎么做?

我只需要拍摄静态图像而不是视频。  

OV7670 AL422 FIFO 摄像头模块是否可以实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以将 OV7670:OV7670纳入(解释性)主题/标题?

    [编辑]请注意、海报的原始主题/标题:"TM4C123GXL:TM4C123GXL"经过一些温和的编程后-已将"无意义的 MCU 重复"替换为"对其要求的正确描述性列表"。  (好的。)    但是,以下评注仍然不变,"完全有效"。    "更宽的网"通常会产生"更高质量和/或更多"客观会议"的收获!

    采用专用"摄像头硬件接口"的 ARM MCU 证明了"加快、简化和增强"此类任务的最佳方法。   您的(两倍高光照度)设备缺少此类专用接口-因此证明它是一个长而硬(可能甚至不太可能)的日志...   因此、即使您"成功"、也会产生远不是最佳结果...