This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6PGE:器件保持复位状态时的 I/O 引脚状态。

Guru**** 2909450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/638091/tm4c123bh6pge-state-of-i-o-pins-while-device-is-held-in-reset

器件型号:TM4C123BH6PGE

器件保持复位状态时、I/O 引脚的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    我在这个主题中正在处理一个类似的问题: e2e.ti.com/.../2353820

    您的情况是否相似?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    哈哈哈。
    左手不知道右手在这里做什么。
    Richard 是我的同事、因此我将关注这个话题。
    感谢您的快速响应。

    很抱歉我浪费了你的时间。

    此致

    Paul