This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 答复不起作用

Guru**** 2577345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/638148/reply-not-working-ii

"您好、Robert、
您能给我一个线程不起作用的示例吗? 我用它来回复您在这里的帖子。
~Leonard"

我尝试过的每一个。 如果您检查了主题、您将看到我不是唯一有此问题的人。

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Robert、

    我们正在处理该问题、似乎是浏览器上未清除缓存的问题。  请尝试删除所有历史记录并清除缓存。  

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它只是对新帖子的第一次答复、还是对任何帖子(例如具有多个帖子的线程)的回复?