This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 答复按钮不起作用

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/638111/reply-button-doesn-t-work

您好!

我无法单击"答复"按钮、这 是论坛错误还是在我旁边? 我尝试了两种浏览器。

BR

Marce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcel、您能给我一个回复不起作用的主题示例吗? 我输入了此文本、单击"答复"、即可正常工作。 请回复此帖子。
    ~Leonard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在任何线程上都不起作用。 它仅在我未登录时才起作用按“回复”按钮->然后我将自动登录,它将用于此主题。

    BR

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    已确定并解决了回复问题(服务器错误问题)以及已采取的步骤、以最大程度地减少再次发生此情况的可能性。  感谢您的反馈。

    ~Leonard