This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C129EXL:查找使用 Energia IDE 的 CAN 总线示例

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/637715/ek-tm4c129exl-looking-for-can-bus-example-using-energia-ide

器件型号:EK-TM4C129EXL
主题中讨论的其他器件:Energia

大家好、

我对 CAN 总线非常陌生 我正在使用 Energia IDE 查找 CAN 总线的库文件和示例代码。但是、令我惊讶的是、我找不到任何库文件和示例代码。 这可能是因为我看不到正确的地方。 我希望任何人都能分享一个链接(最好是 TM4C 系列)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gowtham、

    我不知道 TI 提供的任何 Energia CAN 示例。 CAN 是一种比通常用于 SPI、I2C、UART 等的 Energia 处理更先进的协议

    我建议您在43oh 论坛中搜索或询问、因为可能有人做了这样的事情。 这是您的最佳选择。

    论坛链接: http://forum.43oh.com/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Gowtham"]…… 正在使用 Energia...  查找 CAN 总线的文件和示例代码   但是,令我惊讶的是,我找不到任何东西。[/引述]

    您的"惊喜感"和" Energia 的广度和深度"都需要"重新思考"吗?   众所周知、"MCU 辅助工具"是否包含在内-尤其是在针对更先进的方法/技术时?   

    减去"基础广泛、照明突出(强调)的能力-"意外"似乎"不太可能"-特征限制为"正常/习惯!"