This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:符合所需 SIL 的安全活动

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/636549/tms570ls3137-safety-activities-to-comply-with-required-sil

器件型号:TMS570LS3137

 

 

您好!

我们正在开发 TMS570LS3137、根据 TMS570LS31x 和 TMS570LS21x Hercules 的安全手册、必须执行一些集成器活动。

 

我的问题是:

除了安全手册的第5节。 您能否告诉我我作为集成商需要执行的其他活动、这些活动未提及、对于 遵守 MCU 的安全证书和达到所需的 SIL 非常重要?

 

例如、我们将此作为我们的积分器活动清单的一部分:

1) 1)     我们使用 FMEDA 来确定安全模块和所需的诊断、以计算根据 IEC 61508 B 类子系统的 HW SIL 表达到 SIL 所需的 FIT 和 SFF。

2) 2)     在硬件和系统的所有阶段应用最佳实践、以避免系统故障并控制随机故障

 

我 期待很快能听到您的声音。

 

此致、

 

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!

    需要在许多方面遵守法规。 我们的认证仅提供组件级认证、仅在您按照预期用途/提供的指南使用时才适用、以便在组件级实现必要的 SFF、PFH 和 DC。 但是、如果您的应用注重安全性、则只能通过系统级合规性来实现。 MCU 只是其中的一小部分。 该标准的许多要求都不包含在特定订单中的设计流程、验证、验证、要求定义和文档、要求可追溯性、项目定义、安全要求规范、FTA、 用于定量分析的系统级 FMEDA、用于定性分析的系统级 FMA 等。

    我强烈建议您与声誉良好的顾问联系、以帮助您评估您的流程和基础设施、从而找出 IEC61508标准中的缺陷并帮助弥补这些缺陷。 然后、根据标准、生成必要的工作流程以支持安全开发流程、包括评估标准和最终认证所需的合规性必要证据。 您可能希望考虑咨询的一些第三方公司包括 TUV SUD、TUV Rheinland、TUV Nord、TUV SVG、exida、 kVA 和 KPIT。 最后两项仅供咨询,前五项则提供咨询服务以及认证和评估服务。 请注意、此列表不是这些公司的认可、而是我特别意识到可以帮助您的服务提供商的列表。

    另请注意、TI 无法参考或提供任何其他有关您的系统级安全注意事项的通用指南、因为它仅与我们的组件的使用相关。 尽管我们提供符合安全标准的设备、但我们不是功能安全评估人员或顾问、建议您在全职专业人员的基础上寻求他们的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    我还想向您介绍我们在 SafeTI 网站(ti.com/safeti)上提供的一些视频、其中包括由4个部分组成的安全培训。 它不是全包性的、也不是深入的、但它提供了一个非常好的概述。 我们还在 E2E 网站顶部发布了这些幻灯片、以便您可以关注或稍后查看。 这些将帮助您更详细地了解功能安全所需的要求级别。

    这里是一个页面的链接、其中包含4个部分的视频系列。
    training.ti.com/functional-safety-4-part-training-series
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    感谢您的重播。 正如您所说、安全是一个复杂的过程、其中包括、例如根据 IEC61508;许多活动分为多个阶段。 在 TÜV 中、我们正在向我们的外部 assesor (他是 T Ü V Rheiland)证明:在第一阶段、我们遵守具有安全认证的"小型组件"。 具体而言、我的问题主要集中在 TMS570LS3137的组件级别、以及我们必须采取哪些措施来正确集成它(而不会使其认证无效)。因此、如果我取消绑定、我们的下一步是查看 LS31系列的 Hercules FMEDA 以确定如何连接到 SFF、 直流电和 PFH、仅供 MCU 使用。

    如果您有任何意见或建议、请告诉我。

    再次感谢您抽出时间参加我们的主题活动、我将检查所有这些活动。

    David。