This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:在 DFU 清零命令之后无法检测到电路板。

Guru**** 2570915 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/637367/ek-tm4c123gxl-cannot-detect-the-board-after-dfu-clear-command

器件型号:EK-TM4C123GXL

你(们)好 我正在使用 TM4C123GXL 开发固件更新软件。 在使用 dfuprog.exe 时、

我执行"dfuprog.exe -c"命令以清除整个闪存。

之后、使用"-e"命令未检测到电路板。

我尝试使用 CCS 下载程序、但失败了。

因此、我需要在这个问题上提供帮助。 请帮助我重新与电路板通信。

谢谢你。

法罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EK-TM4C123GXL 电路板上有两个微型 USB 连接器。 一个位于调试控制器的短(顶部)边沿上、另一个位于仿真器件的较长(侧面)边沿上。 执行"dfuprog.exe -c"命令时、您连接了哪个连接器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、当我使用"dfuprog.exe -c"命令时、我连接调试控制器上的 USB 连接器。