This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1230D5PM:具有 TI-RTOS 的 XDC 工具

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/637050/rtos-tm4c1230d5pm-xdc-tools-with-ti-rtos

器件型号:TM4C1230D5PM

工具/软件:TI-RTOS

您好!

您能不能详细说明 TI-RTOS 软件堆栈是如何通过 XDC 工具构建的(也就是说、XDC 工具采用代码的哪一部分来构建客户可能需要的内容、客户能否仅隔离其应用所需的代码部分?)。

其思路是仅使用应用有效所需的 XDC 工具。

谢谢、此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    XDCtools 提供了用于构建配置文件的工具。 如果您的工程包含*。cfg 文件、CCS 将自动使用这些工具。 请在 CCS 中打开资源浏览器并导入 TI-RTOS 示例、您将找到*。cfg 文件。 XDC 还提供一个基于 GUI 的 XGCONF 配置编辑器来配置/编辑*。cfg 文件。 cfg 文件是用于配置 TI-RTOS 的各种模块的文件。 我认为了解 TI-RTOS 和 XDC 的最佳方法是浏览 TI-RTOS 用户指南和培训材料。

    如果您已经安装了最新的 TI-RTOS、您可以在 c:\ti_tirtos_tivac_2_16_01_14\docs\下找到用户指南
    如需获取培训材料、请访问 processors.wiki.ti.com/.../Introduction_to_the_TI-RTOS_Kernel_Workshoptraining.ti.com/ti-rtos-workshop-series-1-10-welcome
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    配置步骤在 CCS 工程中生成两个目录(我假设您使用的是"调试"CCS 编译配置)
    - Debug\configPkg:包含生成的链接器文件"big.c"等
    - src:这是内核和栅格库的目标文件

    Todd