This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129ENCPDT:无法对定制板进行编程

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/636871/ccs-tm4c129encpdt-unable-to-program-custom-board

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我尝试使用 XDS 100 v2对定制板进行编程。

连接并尝试加载试用代码时、会生成以下错误:

"Cortex_M4_0:连接到目标时出错:(错误-121 @ 0x0)在尝试打开控制器之前、或者在打开控制器并忽略其错误状态之前、已为函数指定了错误的控制器句柄。 当尝试打开控制器时、将生成有效的控制器句柄、并返回干净的错误状态。 (仿真包5.1.641.0)"

稍后、现在我收到错误"Error connecting to the target:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包0.0.0.0)"

请求您提供支持以启动板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shijin、

    我假设您使用的是外部 XDS110调试探针、对吧? 在 CCS 中、您可以执行 JTAG 连接测试。 转到目标连接文件、您应该会看到连接测试按钮。 尝试运行它、什么是报告? 另请探测 TCK、TMS、TDI 和 TDO 上的 JTAG 接口。 您是否在这些信号上看到了正确的信号?

    另请检查 TCK、TMS 和 TDI 引脚上是否有正确的上拉电阻。 下面是两个应用手册、其中包含有关 JTAG 接口硬件注意事项的信息。

    www.ti.com/.../spma075.pdf 第4节
    www.ti.com/.../spma056.pdf 第3.7节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles。

    非常感谢您的支持。
    我已检查硬件并将 TDO 更改为通过10k 电阻器拉低。 但没有改进。 我有 TM4C129X 开发板。 我也尝试过这种方法、但没有成功。

    这在 CCS 中给出了以下错误:

    "CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包0.0.0.0)"


    使用 XDS100v2调试器的 IM。 下面是显示 JTAG 完整性测试失败的报告。

    再次感谢您的支持。

    [开始]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\Admin\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
    TI\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
    库构建日期为"2015年2月18日"。
    库构建时间为'23:56:50'。
    库软件包版本为'5.1.641.0'。
    库组件版本为'35.34.40.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    该软件配置为 FTDI FT2232功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    ---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

    没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

    ---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

    没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

    ---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

    此路径长度测试使用512个32位字的块。

    JTAG IR 指令路径长度测试失败。
    JTAG IR 指令扫描路径卡在一个位置。

    JTAG DR 旁路路径长度测试失败。
    JTAG DR 旁路扫描路径卡在一个位置。

    ---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用512个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    测试1字0:扫描出0xFFFFFFFF 并在0xFFFFFFF1中扫描。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:1
    使用0x00000000执行测试。
    测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    已提供前8个错误的详细信息。
    该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:2
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:3
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:4
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:5
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:6
    一些值已损坏- 83.4%。

    JTAG IR 完整性扫描测试失败。

    ---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用512个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    测试1字0:扫描出0xFFFFFFFF 并在0xFFFFFFFE 中扫描。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:1
    使用0x00000000执行测试。
    测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    已提供前8个错误的详细信息。
    该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:2
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:3
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:4
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:5
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:6
    一些值已损坏- 83.4%。

    JTAG DR 完整性扫描测试失败。

    [结束]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles 和 Team 大家好、

    今天我取得了一些进展。 在原理图中、控制器唤醒引脚接地连接不好。

    我已将唤醒引脚接地。 现在、JTAG 测试函数成功。

    但是、当我尝试将代码转储到定制板时、我会得到以下错误:

    "连接到目标时出错:
    (错误-121 @ 0x0)
    函数的控制器句柄错误、
    在尝试打开控制器之前或之后
    已打开控制器并忽略其错误状态。
    尝试时会生成有效的控制器句柄
    要打开控制器、将返回干净的错误状态。
    (仿真包5.1.641.0)"

    IM 使用 XDS100V2调试器、我尝试使用的代码是来自项目创建窗口的"hello world"示例、以确保代码加载到控制器中。

    #include

    /*
     * hello.c
     *
    int main (void){
       printf ("Hello World!\n");
       
       返回0;


    请求您的支持。

    谢谢你

    此致

    Shijin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles 和 Team 大家好、

    问题已解决。 原因是这样的

    1。 唤醒引脚悬空、这在我们的设计中是错误的。

    2、复位管脚未从看门狗定时器芯片上拉。

    感谢您的支持。

    此致

    Shijin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shijin、
    感谢您的更新。 另请参阅系统设计指南、作为潜在硬件问题的预防措施。 www.ti.com/.../spma056.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我将介绍本文档。

    此致
    Shijin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看您的(非常)早期帖子中的一个显示:

    "---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用512个32位字的块。

    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。

    测试1字0:扫描出0xFFFFFFFF在0xFFFFFFF1中扫描。    注意-只有这个(第一个)字中的最后半字节被损坏!)

    扫描测试:1、跳过:0、失败:1

    使用0x00000000执行测试。

    测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

    测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

    测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

    测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

    测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

    测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

    测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。 "

    我认为"继续测试-使用相同的测试值(0xFFFFFFFF)"将会更有洞察力。   这将揭示可能的"基于时间的故障"、这可能会将其中一个故障导向(在本例中为内部)或(在本例中为外部)看门狗性能。   它指出、此类测试(可能)是自动的、并且"超出海报的控制范围"、但突然从(仅是一个半字节错误)转向(所有出现错误的东西)会发出一个相当"响亮"的警报铃...   (即使是这样、"小 Stevie Wonder 也能听到...并唱歌!")