This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:TMS570LS1224是否具有纯 SPI 引脚?

Guru**** 2577325 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/637093/tms570ls1224-does-tms570ls1224-has-pure-spi-pin

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我是说纯净、而不是 mibspi。 我看到了这个图、它没有显示这个电路板上的任何纯 SPI 引脚。 但 halcogen 可以生成 SPI 驱动程序代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    MIBSPI 实例可用作纯 SPI 模块。 HALCoGen 提供了将 MIBSPI 实例配置为 MIBSPI 或 SPI 的选项。 此器件中的 SPI2和 SPI4实例没有 MIBSPI 功能。 它仅支持 SPI。 MIBSPI1、3和5支持 MIBSPI 和 SPI 特性

    谢谢、此致、

    Veena