This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:设计查询器

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/636665/tm4c1294ncpdt-design-enquirer

器件型号:TM4C1294NCPDT

我想设计一个使用完全的卡.. 我需要以下协议  

EtherNet/IPTm从属设备

■Modbus TCP 从机

■PROFINET 从站

■集成以太网交换机

我需要以下选项、使用 TM4C1294NCPDT 是可能的。

请提供任何替代控制器工业自动化。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kota、

    从硬件角度来看、TM4C129包含符合 IEEE 802.3规范的片上 EMAC 和 PHY。 有关以太网功能的详细信息、请参阅数据表。 我的理解是 Modbus TCP 和 Profinet 是使用 TCP/IP 的应用级协议。 例如、Modbus TCP 命令和用户数据被封装到 TCP/IP 电报的数据容器中、而无需修改。 从软件角度来看、我们没有任何库、也不支持 Modbus 和 PROFINET。 您将需要开发自己的软件或从第三方开发。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您对"领先的商用产品"的评价是否能最好地满足您的要求-证明更具洞察力?

    其他人(可能拥有等于(或超过)您的资源)可能已经(已经)处理了您的要求。 (很少(特别是)需要"彻底发明车轮"(因此、这种"调查"最能证明是必不可少的)。)

    您对"备选控制器"的请求-针对您(高度)的特定需求-从您提供远距离、"更宽的 NET"中获益-这不是吗?