This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:建议使用哪个编程器对 TMS570LS0432进行编程

Guru**** 2948720 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, HALCOGEN, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/636598/tms570ls0432-which-programmer-is-recommended-to-program-tms570ls0432

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN、 UNIFLASH

您好!

我将 TMS570LS0432用于我的一个项目。

建议将哪个编程器用于此控制器?

此外、我可以从哪里购买它?

请提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议将相同的 CCS 与 HalCoGen 结合使用、网络上还有其他程序也可以使用它们、就我个人而言、我没有使用它们、因为我注意到它们给了我一定的闪存容量限制和其他限制。

    如果您想进一步了解 Hercules 论坛并找到有关其使用的更多信息、但要使用 CCS 和 HalCoGen、这可以保证您在实施项目时获得支持并快速回答您的问题。

    如果您能告诉我们有关您的项目的信息、这将是一个更好的参考。

    此致
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ritul、

    正如 Martin 提到的、根据您的问题背后的含义和意图、有不同的答案。

    首先、如果您的问题与开发有关、Launchpad 包含一个 XDS100v2仿真器、可与 TI IDE Code Composer Studio 结合使用。 Code Composer Studio 具有针对 TMS570LS0432器件的内置编程功能。 独立版本的 TI 编程器也将起作用、称为 Uniflash。 通常、如果您使用的 IDE 支持 Hercules 产品系列、则其内置有编程功能。 以下链接列出了已知可支持 Hercules 系列 MCU 的 IDE: www.ti.com/.../tools-software.html

    第二种可能是您使用自己的定制板、但仍在谈论开发。 在这种情况下、您将需要一个具有适当仿真器连接器/互连功能的仿真器、该连接器/互连设计到您的定制板中。 推荐的主要仿真器是可通过以下链接购买的 XDS110: www.ti.com/.../tmdsemu110-u。 要与 Hercules 配合使用、您需要使用传统连接器适配器之一、而不是默认的 CPS20连接器。 有关 CCS 支持并支持 Hercules 的其他仿真器的列表、请访问此链接 www.ti.com/.../tools-software.html 并向下滚动到仿真器表。

    但是、如果您的问题与生产编程有关、答案是不同的、因为可以使用几种不同的方法对用于生产的器件进行编程。 有些人选择有一个专门的编程站,有些人则选择将其纳入其信通技术解决方案。 在任何情况下、这些第三方测试和编程人员开发人员都需要逐个案例开发对 Hercules 的支持。 我知道、我们的客户过去曾与多家公司合作、包括 Datai/O、ProMik、BP Microsystems 以及许多其他公司。 在许多情况下、他们可能已经支持 LS0432、但我无法肯定。 我建议联系我们、并在他们的网站上咨询或查看。