This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:硬件跟踪分析器(中断/功能评测)不会使用 TM4C1294NCPDT 上的 XDS200捕获任何数据

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/636273/ccs-tm4c1294ncpdt-hardware-trace-analyzer-interrupt-function-profiling-do-not-capture-any-thing-with-xds200-on-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们刚刚购买了用于中断和函数分析的 XDS200。 我可以使用 XDS200进行调试、一切都正常。 但是、当我启动中断分析或统计函数分析时、我没有任何记录捕获。 我在设置系统时钟后开始分析。 我不确定发生了什么。 我现在尝试了大约2天。 你能给我任何方向吗?

此致、

班都语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="m.Bandu"]但当我启动中断分析或统计函数分析时,我没有任何记录捕获。 我在系统时钟设置完毕后启动性能评测。在目标配置的连接属性下、"JTAG/cJTAG/SWD 模式"设置为什么?

    要使硬件跟踪分析器捕获任何数据、需要将模式设置为"SWD 模式-用户 COM 端口为目标 TDO 引脚"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    感谢你的答复。 我使用的是 Code Composer Studio 6.1.2.00015。

    我在一个 Wiki 中看到了这一点。 但我的 CCS 没有该选项。 请参阅随附的屏幕打印。 我需要怎样做才能获得该选项? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="m.Bandu">我在一个 Wiki 中看到了这一点。 但我的 CCS 没有该选项一些注释:

    1) 1)看起来像是 TI 仿真器更新更改了选项的名称。 通过 CCS 6.1.0.00104和 TI 仿真器5.1.641.0、我获得了名为"启用 SWO 跟踪的情况下使用 SWD 模式"的选项。 而对于 CCS 6.1.2.00015和 TI 仿真器6.0.628.1、该选项被命名为"SWD 模式- Aux COM 端口为目标 TDO 引脚"。

    在您的情况 下、要使用的选项应为"启用 SWO 跟踪的情况下使用 SWD 模式"。

    2) 2)选择硬跟踪分析器后、能否按下硬件跟踪分析配置对话框中的"高级设置"按钮:

    在"Advanced Properties"(高级属性)中、选中"UART Options"(UART 选项):

    过去、我遇到过硬件跟踪分析器在以下情况下未显示任何结果的问题:

    a)时钟频率设置为"自动"、检测到的时钟频率不正确。 在这种情况下、选择"手动"时钟频率、然后输入实际的目标时钟频率即可解决问题。

    b)如果提供 SWO 输出的调试探针 COM 端口的 COM 端口不正确。 在您的案例中、检查 COM 端口是否为 Windows 设备管理器显示的"XDS2xx User CDC Serial Port"。

    3) 3)将 CCS 6.1.2.00015与 TI 仿真器6.0.628.1结合使用、我能够为连接了 XDS110并将 其设置为"SWD 模式-辅助 COM 端口是目标 TDO 引脚"的 TM4C1294NCDPT 获取硬件跟踪分析器输出、但没有要测试的 XDS200。

    4) 4)如果有关检查高级属性上的 UART 选项的建议未解决问题、请尝试使用 CCS 帮助->检查更新以查看 TI 仿真器是否有更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢切斯特。 我会尝试这些、然后再回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ***类似***
    尽管选择"较少的工具"是令人关注的问题-解释的深度和清晰的细节-显然必须受到赞扬!   干得不错,切斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切斯特、您好!

    我将 TI 仿真器7.0.48.0与 CCS 6.1.2.00015搭配使用。
    通过"手动"设置时钟频率、并将实际目标时钟频率设置为120,000,000、这无疑解决了问题。

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    班都语