This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:Fapi 和 iso26262

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/734421/tms570ls1227-fapi-and-iso26262

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

如果在ISO26262项目中使用了 Fapi (www.ti.com/.../F021FLASHAPIcan)、我将尝试找到相关信息。
在上面的页面中、 有一个指向 http://www.ti.com/lit/pdf/spny007的链接 、该链接介绍了功能安全、但在 Fapi 文档中、我找不到它根据任何 ASIL 开发的任何信息。
有人对此有任何信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已要求我们的软件团队主管对您的问题进行评论。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于 Hercules MCU 的 F021闪存 API 是使用经认证的工艺开发的、用于开发需要符合 ISO 26262和 IEC 61508功能安全标准的功能安全应用。

    我们将在下一次更新中将此信息包含在 API 用户指南中。

    此致、
    Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 符合 ISO26262 ASIL D 的哪一级别?

    BR

    /Marten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、用于闪存 API 的开发过程经过认证、可用于要求符合 ASIL D 的应用

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    BR
    /Marten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marten、

    我再次向我们的软件开发团队验证了这一点。 请参阅以下与此主题相关的旧帖子的更新:

    "我在内部与我们的软件团队讨论过这一点、以确保我不会对库的历史和预期用途有任何误解。 F021闪存 API 库是在 TI 建立功能安全合规流程之前开发的。 为了继续支持我们的客户及其安全需求、我们追溯性地将静态和动态测试及其相关报告作为合规性支持包(CSP)的一部分、以便在安全系统中使用此软件组件。 目前、F021闪存 API 库包含在 TI.com 上提供的 Halcogen CSP 封装中。 如果您的公司没有使用 Halcogen 或不打算使用 Halcogen CSP、请告诉我、以便我们可以讨论 F021 Library 的安全处理方法。 请注意、在大多数情况下、 我们发现、软件的实际使用与安全无关、因为它仅用于对器件进行编程、就像在引导加载程序场景中一样、或者它用于在 EEPROM 仿真角色中写入的数据对安全并不重要。 如果数据对安全至关重要、我们建议对该信息实施相关的安全防护措施、例如数据冗余、写入数据块的 CRC 检查以及读回写入数据、以确保正确操作。"

    很抱歉我的误解。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:我打开了另一个主题帖 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/762077

    尊敬的 Sunil:

    上面引述的情形是我们的案例:"如果您的公司没有使用 Halcogen 或者不打算使用 Halcogen CSP、请告诉我、这样我们就可以讨论 F021 Library 的安全处理。"

    • 在运行时、我们使用 EEPROM 仿真存储器空间永久存储安全相关数据
    • 是的、此存储器区域由内置 ECC 机制进行检查、此外、我们在应用层上实施了另一种检查机制
      • 因此、通过实施适当的措施、这种方法可被视为黑通道访问
    • 总之、我们没有 TI F021闪存库的源文件
      • 可能需要功能安全评估员
        • 访问源文件和/或访问测试报告等
        • 图书馆供应商关于其按照功能安全标准或类似标准进行开发的合规性的官方声明/报告
          • 例如、根据上面的陈述、"用于闪存 API 的开发过程已通过认证、可用于要求符合 ASIL D 的应用。"

    请您与您负责的同事讨论此选项吗? 让我知道您的客户是否有像我们这样简单而优雅的解决方案-主要是为了满足我们的评估员的要求;-)

    非常感谢、

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jiri、

    我将在你提出的另一个相同的帖子上回答问题。

    此致、
    Sunil