This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PZ:elec#05 PIOSC 变化、温度范围内的最大值

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/739311/tm4c1231h6pz-elec-05-piosc-variation-max-value-over-temp

器件型号:TM4C1231H6PZ

在修订版7 SPMZ849F 的勘误表中 、有 ELEC#05。 PIOSC 的变化被认为高于+/- 3%。 对于客户应用、需要了解 PIOSC 频率随温度变化的最大变化。 请提供最大数据。

项目非常紧急!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harry、
    我刚刚通过电子邮件回复了您。 在出现勘误表时、我们没有关于温度变化最大值的数据。

    您能否提供有关该问题的更多详细信息? 20C 时观察到什么问题? 它是死变还是不断增大变化? 您是否认为、在-19C 或更高温度下、PIOSC 将在指定的变化范围内正常运行? 有多少部件出现此问题? 百分比是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队的成员、我的客户不满意拥有最终器件、但在修订版7 DS 中、ELEC #05的勘误主题仍未更正。
    但是、客户要求提供更多数据。 偏差会有多大。 超过3%的人没有真正的帮助。
    较旧的帖子中的估计没有考虑任何热影响...
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈里
    我将关闭此主题、因为我通过电子邮件与您进行了交流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯
    请与 Karim Jamal 跟进

    谢谢 Harry711
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harald、
    我将关闭这里的线程。 我们将通过私人电子邮件讨论此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然希望有一个"受过教育的猜测"引导我的客户进入正确的棒球场。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harry、

    正如 Charles 所说的、现在正在离线处理此问题、他已经通过电子邮件与您进行了有关此主题的沟通。 此时、该主题根本不适合在公共 E2E 论坛上讨论、这就是我们为什么要结束此主题。 您可以通过电子邮件继续与他讨论此问题、但不应在 E2E 上讨论。