This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TMS570BMS:电池不平衡

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/738897/tidm-tms570bms-cells-not-balancing

器件型号:TIDM-TMS570BMS

您好!  

很抱歉耽误你的时间、这里是我的寄存器文件。

e2e.ti.com/.../0285.test.txt

e2e.ti.com/.../6371.BatteryRegisters.txt

我希望您能帮助我实现这些电池平衡。

此致、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    什么是问题? MCU 和 GUI (PC 上)之间的 UART 连接是否正常? MCU 是否能够通过 UART 与 BMS 部件(455)通信?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、

    请参阅原始主题 e2e.ti.com/.../724145。 它在我做出响应之前关闭。 UART 连接正常、但当我选择电池并达到平衡时、电池的电压不会下降。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    电池由第二个电池组充电或放电至第二个电池组。

    您是否具有与演示中相同的设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已按照所有说明操作。 12V 电池以及16节4V 电池、均通过 Hercules Launchpad 连接到运行 GUI 的 PC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    我很抱歉耽误你的答复。 您是否实现了电池平衡?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    我假设您已使电池平衡正常工作、因此我关闭此主题。 谢谢你。