This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Halcogen 生成的代码不起作用

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/735337/tms570lc4357-halcogen-generated-code-is-not-working

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

我已经测试 <a href="">">processors.wiki.ti.com/.../HALCoGen_Ethernet_Driver_and_lwIP_Integration_Demonstration""> 了"processors.wiki.ti.com/index.php/HALCoGen_Ethernet_Driver_and_lwIP_Integration_Demonstration"中的 lwip 示例 、并且还尝试了环回示例代码、两者都运行良好。  

但是、现在当我使用 HALCoGen 为 EMAC 环回示例生成的代码时、接收不会发生。 与上一个代码不同、我观察到 HALCoGen 生成的代码有一些变化。

现在我使用的是'HALCoGen 04.07.00'。 在 HALCoGen 上完成的所有配置与上一个配置(以太网示例代码)相同。

在该版本的 HALCoGen 中是否需要进行任何新配置、以确保以太网正常工作。

*注意:控制器为'TMS570LC4357'、MII 模式、全双工、100Mbps 速度、PHY - Marvell 的88Q1010。

请尽快提供解决方案和建议。

"=""> 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh、

    通过 HALCoGen 生成的代码用于外部回送。 需要使用环回插孔将 RX 路由回 TX。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    感谢您的重播。
    但内部回送(带有输出回送插孔)实际上适用于之前的代码(来自 processors.wiki.ti.com/.../HALCoGen_Ethernet_Driver_and_lwIP_Integration_Demonstration'的驱动程序文件) 。 RX 和 TX 八位位组具有相同的数据数。 怎么会发生这种情况?

    此致
    Anandhu Ramesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh、

    我很抱歉。 我禁用了 EMAC 环回、以使用环回插孔测试外部环回。 HALCoGen 生成的代码用于内部回送。 您是说使用 lwip 演示代码进行环回(手动修改代码以启用 EMAC 内部环回)可以解决任何问题? 我将进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    我注意到工作台上的问题、将要求 HALCoGen 开发人员调试代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ramesh、

    软件团队正在处理您的问题:现在处于测试阶段。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    感谢您的努力。

    此致
    Anandhu Ramesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经提交了一个错误通知单、我们的软件团队将在不久的将来调试示例代码并更新代码。 我会随时向您提供最新信息。 谢谢