This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TMS570BMS:帮助确定电池管理系统参考设计中使用的确切电池板/模块

Guru**** 2602625 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/738558/tidm-tms570bms-help-identifying-exact-battery-board-module-used-in-battery-management-system-reference-design

器件型号:TIDM-TMS570BMS

大家好、我在看 www.ti.com/.../TIDM-TMS570BMS 设计、想知道是否有人可以帮助我识别电池都连接到的电路板、或者可能是类似电路板系列。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设是18650。
    www.ti.com/.../tidubi0.pdf
    讨论了具有16节3.6V 电池的电池模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电池是18650锂离子电池、但我想知道的是连接的板、此图中具有3x16电池插槽的电池板:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否检查了设计文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    一个(左下角)是 TMS570LS0432 Launchpad
    2.其它(中间)为 EM1402 EVM (至 bq76PL455A、EMB14280旁路矩阵和 EMB1499)。
    3、最大的是电池组
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是我已经熟悉的组件、但我的问题主要是 TMS570LS0432上的黄色电路板。 如果有人能够确定这是什么,那将是非常感激的。 似乎还有两条电缆从黄色部件进入 EM 1402 EVM。 如果有人也能认出这些、那将会很好。 我认为其中一个是某种 UART 连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reynier、

    您不需要这个黄色板。 该板用于测量电流。