This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:我们可以通过 CANbus 或以太网端口为 TI MPU tms570lc4357下载固件吗?

Guru**** 2602185 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/733269/tms570lc4357-can-we-downloaded-the-firmware-via-canbus-or-ethernet-port-for-ti-mpu-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357

我们能否通过 CANbus 或以太网端口为 TI MPU tms570lc4357下载固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    是的、可以通过 CAN/UART/以太网引导加载程序将数据下载到 MCU 闪存中。 但引导加载程序本身必须通过 JTAG 编程到 MCU 闪存中。

    这些引导加载程序可在 TI.com 中找到、例如:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ、

    感谢您的回复。 通过 CAN 或以太网的下载速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken 您好、

    对于 CAN、您可以使用任何波特率下载代码、但速度高达1Mbps (CAN 协议)。
    对于以太网、我们支持10Mbps 和100Mbps。