This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:LWIP 演示不工作

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS570LS31HDK, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/733082/tms570ls3137-lwip-demo-not-working

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:TMDS570LS31HDKHALCOGEN

你(们)好

我有 TMDS570LS31HDK、我无法成功使以太网正常工作。 所有必要的开关位置都要小心。

LWIP 演示从 Halcogen 工具中提供的链接下载、编译并加载、开始运行时、它会一直运行、直到调试设置链接...成功并永久挂起。

当调试器暂停时、代码位于 hdkif.c 文件中

  while (EMAC_BUF_DESC_EOQ!=(CURR_BD->FLAGS_pktlen & EMAC_BUF_DESC_EOQ));

后来我尝试了另一次更改到静态 IP 的尝试,这次我要通过,直到终端上的消息显示最后一行 Web 服务器可访问..... 等等

但无法连接到网络。

谢谢

Venkat

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkat、

    S2的通道4是否被推到正确位置? 电路板是否连接到以太网路由器? 您可以通过 DHCP 获取 HDK 的分配 IP 地址、并使用从 PC ping 电路板以确保连接正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ

    交换机位置正确,静态或 DHCP 都不工作,因为交换机 S2是以太网,链路状态为成功,否则会返回失败。

    谢谢

    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ

    我有 TMS570LS1227HDK、我也在那里看到同样的探测、演示应用中是否存在任何不可接受的问题、请建议。

    谢谢

    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkat、

    您是否在 HDK 上实现了回送? pinmux 是否设置正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、我们只提供了用于 TMS570LS31x/RM48x 和 TMS570LC43x/RM57x 铭牌的 LWIP 演示。 我们将 LWIP 移植到 TMS570LS12x 器件上。