This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:EMIF 我们额外脉冲

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/737129/ccs-tms570ls3137-emif-we-extra-pulse

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

   使用修订版本 D TMS570LS3137的客户,坏情况异步类型设置为“设备”或“严格排序” ,我们始终具有三倍脉冲

halcogen 设置和逻辑分析仪捕获如下所示。

谢谢。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、

    您的 Nwe 波形看起来不错。 这是1 nCS 有效周期中的1 Nwe。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

       在 picure1中、我在第68行添加了一个断点、只需按 F6步长、EMIF_CS 引脚 就会生成 3个脉冲、如 picure2。

    我没有测试过任何匹配类型是正常的、强序或器件波形是相同的。 您能给我一些建议来检查一下。  

    谢谢  

    picure3/4是 halcogen 设置。

    图5是 halcogen 编译器输出。 客户没有修改。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、
    添加 MPU 初始状态后解决问题。 始终感谢您的支持。

    _mpuDisable_();
    _mpuInit_();
    _mpuEnable_();

    e2echina.ti.com/.../101417
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    应通过调用通过 HALCoGen 生成的_mpuInit_()在 sys_startup.c 中启用和初始化 MPU。 感谢您的支持。