This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129EKCPDT:VDD 和 Vbat 之间的关系是什么?#39

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/741891/tm4c129ekcpdt-what-s-the-relationship-between-vdd-and-vbat

器件型号:TM4C129EKCPDT

您好!

我的 TM4C129 由 3.3V VDD 和3V Vbat 供电、我们知道"电池供电存储器"由 VBAT 供电、如果调用 HibernateDataGet ()、则 Vbat 正常工作。

在这种情况下、如果我们切断 VDD、VDD 仍然具有1.6V 电压、我们移除了该芯片之外的 Vdd 和 Vbat 之间的任何相关电路、Vdd 上的1.6V 电压仍然存在、

我们还会测试是否删除代码中的 HibernateDataGet (),当关闭 VDD 时,VDD 将为0V

基于上述内容、我们想知道 TM4C129内的 VDD 和 Vbat 之间有何关系? 如何避免 VDD 仍然受到 Vbat 的电压影响?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在您的同事在本文 e2e.ti.com/.../741759中提供的原理图中、WAKEn 引脚接地。 WAKEn 引脚是一个低电平有效信号、这意味着当低电平时、它将从休眠中唤醒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Charles:
    感谢您的回复。 我们仍然想知道如何避免 VDD 仍然会受到 Vbat 的电压影响? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、您是否修复了 WAKEn 引脚关断? 它现在是否起作用?

    您是否处于 VDD3ON 模式?

     您的休眠电路看起来与数据表中显示的示例电路完全不同。

     我在您的电路中看不到 Cbat 和 Rbat。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charles,
    我尝试通过这种方法验证此问题。当 VBAT 引脚具有 Cbat,时、问题消失。 因此、VDD 在没有 Cbat?的情况下仍保持1.6V 的电压、仅电池连接到 Vbat 引脚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能否检查您的 Vbat 上升时间以查看它是否超过0.7V/us? 如果没有 RC、我认为您可能会遇到以下勘误表。