请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
使用 TMS570LC4357、我将查看 L2RAM 可能发生或检测到的 ECC 错误。 对于以下事件、我没有找到任何会在 RAM 中提供 ECC 错误发生(或检测到 ECC 错误)地址的寄存器:
-从内核读取8/16/32/64位时检测到 L2RAM 中的2位 ECC 错误->生成 FIQ (根据 TRM)
-在从内核进行8/16/32位写入时读取-修改-写入的64位数据读取中检测到 L2RAM 中的2位 ECC 错误->生成数据中止(根据 TRM)
我错过了什么吗? 谢谢。