This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:lwIP 和 RTI 干扰?

Guru**** 2604455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/734563/rm57l843-lwip-and-rti-interference

器件型号:RM57L843

尊敬的 TI:

我的 lwIP 有问题。 我正在使用 noSys 环境和 RawAPI、并在微控制器上创建了一个侦听 PCB。 我尝试点亮状态 LED -它工作正常。 之后、我尝试使用 NTC 定期(每秒)测量温度-它也可以正常工作、但在这种情况下、我无法再通过以太网(TCP/IP)连接到 MCU、但我成功地在没有以太网连接的情况下进行调试、并且可以正常工作。 这就是我认为 RTI 模块导致问题的原因。

之后、我进行了一些研究并尝试创建活动连接、控制器在该连接中定期、每秒或每十秒向计算机发送温度数据。 现在、在这之后、我甚至无法对其进行调试。  我尝试使用 NCat 连接到它、它在第一种情况下工作、但在第二种和第三种情况下(RTI 激活第二种情况、并且使用活动连接、也是第三种情况)、它只是发回一个点(.)。

问题可能出在哪呢? 我想、它与 RTI 有关、在我激活它之前、一切都很好。 我附上代码。 我的项目基于最小 lwIP 实施项目  

提前感谢您的帮助。

此致、

Zsolt

hL_sys_main.c:

/*用户代码开始(0)*/
/*用户代码结束*/

/*包含文件*/

#include "hL_sys_common.h"

/*用户代码开始(1)*/
#include "hL_system.h"
#include "HL_Gio.h"
#include "HL_EMAC.h"
#include "HL_ESM.h"
#include "lwiplib.h"
#include "hL_het.h"
#include "hL_reg_het.h"
#include "HL_ADC.h"
#include "HL_RTI.h"


#include "hL_sci.h"

extern void EMAC_LwIP_Main (uint8_t * emacAddress);

/*用户代码结束*/

/**@fn void main (void)
*  @应用程序主函数简介
*  @请注意、默认情况下、此函数为空。
*
*  此函数在启动后调用。
*  用户可以使用此函数来实现应用程序。
*

/*用户代码开始(2)*/
/*用户代码结束*/

uint8   emacAddress[6U]=   {0x11U、0x22U、0x33U、0x44U、0x55U、 0x66U};
uint32   emacPhyAddress   =   1U;

int main (空)

/*用户代码开始(3)*/
   esmInit();
   gioInit();
   hetInit();

   gioSetDirection (hetPORT1、0xFFFFFFFF);


   EMACHWInit (emacAddress);


   EMAC_LwIP_Main (emacAddress);

   while (1);

/*用户代码结束*/

   返回0;



/*用户代码开始(4)*/


/*用户代码结束*/

lwip_functions.c:

/*
 * lwip_functions.c
 *


/*
**内核0接收中断的中断处理程序
*

/*
**用于 HDK 的 lwIP 编译时间选项。
*
#include "lwiplib.h"
#include "hL_sci.h"
#include "lwip\inet.h"
#include "locator.h"
#include "lwip\tcp.h"
#include "lwip/tcp_impl.h"
#include "lwip\timers.h"
#include "HL_ADC.h"
#include "HL_RTI.h"

#include "modules.h"


#define sciREGx sciREG1

uint8_t   txtCRLF[]     ={'\r\n'};
uint8_t   txtErrorInit[]   ={"--- 初始化硬件时出错--- "};
uint8_t   txtIPAddrTxt[]   ={"器件 IP 地址:"};
uint8_t    * txtIPAddrItoA;


uint8_t seconds = 0、tenseconds = 0;
双温度= 0;
char buffer[30];
struct tcp_pcb *apcb;


ERR_t recv_callback (void * arg、struct tcp_pcb * pcb、struct pbuf * p、err_t err){

   int i = 0、j = 0、number = 0、乘法器= 1、processedata[4];
   char *data、*step、*begin;

   if (err =ERR_OK && p!= NULL){

       tcp_recved (pcb、p->t_t_len);
       数据=(char *)(p->payload);



       readata (data、proprocessedata);

       statusLED1(程序数据);
       statusLED2(监考数据);
       statusLED3(proc 数据);
       statusLED4(监考数据);


       pbuf_free (p);
   }

    否则{

           pbuf_free (p);
       }

   返回 ERR_OK;




/*接受注册端口上的来电*/
ERR_t ACCEP_CALLBACK (void *arg、struct tcp_pcb、err_t err){
   LWIP_unused_arg (arg);
   /*订阅接收回调函数*/
   tcp_recv (npcb、&recv_callback);
   /*不要惊慌! 一切都好。 *
   返回 ERR_OK;





ERR_t connected 回调(void *arg、struct tcp_pcb、err_t err){
   LWIP_unused_arg (arg);

   if (tcp_write (apcb、"连接成功"、strlen ("连接成功")、1)= ERR_OK){
               tcp_output (apcb);

   返回 ERR_OK;













































volatile int countEMACCore0RxIsr = 0;
#pragma INTERRUPT (EMACCore0RxIsr、IRQ)
空 EMACCore0RxIsr (空)

   countEMACCore0RxIsr++;
   lwIPRxIntHandler (0);


/*
**内核0发送中断的中断处理程序
*
volatile int countEMACCore0TxIsr = 0;
#pragma INTERRUPT (EMACCore0TxIsr、IRQ)
空 EMACCore0TxIsr (空)

 countEMACCore0TxIsr++;
   lwIPTxIntHandler (0);


空 IntMasterIRQEnable (空)

 _enable_IRQ ();
 返回;


空 IntMasterIRQDisable (空)

 disable_IRQ ();
 返回;


unsigned int IntMasterStatusGet (空)

   返回(0xC0 &_get_CPSR ());


void sciDisplayText (sciBASE-t * sci、uint8_t *文本、uint32_t 长度)

   while (length---)(while (l
   {
       while ((sci->FLR & 0x4)== 4);//等待忙*/
       sciSendByte (sci、* text++);     /*发送文本  */
   };


void EMAC_LwIP_Main (uint8_t * macAddress)

   unsigned int  ipaddr;
   struct in_addr  devIPAddress;

   ip_addr_t connIPAddress;
   struct tcp_pcb *pcb;
   ERR_t 错误;

 sciInit();

 /*启用 CPSR 寄存器中的中断生成*/
 IntMasterIRQEnable();
 _enable_FIQ ();


 /*使用 DHCP 初始化 lwIP 库。*/

 ipaddr = lwIPInit (0、macAddress、0xC0A80199、0xFFFFFF00、0、 ipaddr_use_static);

 如果(0 = ipaddr){
   sciDisplayText (sciREGx、txtCRLF、sizeof (txtCRLF));
   sciDisplayText (sciREGx、txtCRLF、sizeof (txtCRLF));
       sciDisplayText (sciREGx、txtErrorInit、sizeof (txtErrorInit));
       sciDisplayText (sciREGx、txtCRLF、sizeof (txtCRLF));
       sciDisplayText (sciREGx、txtCRLF、sizeof (txtCRLF));
 }否则{
   /*将 IP 地址转换为字符串*/
   devIPAddress.s_addr = ipaddr;
   TxtIPAddrItoA =(uint8_t *) inet_ntoA (devIPAddress);
   sciDisplayText (sciREGx、txtCRLF、sizeof (txtCRLF));
   sciDisplayText (sciREGx、txtCRLF、sizeof (txtCRLF));
   sciDisplayText (sciREGx、txtIPAddrTxt、sizeof (txtIPAddrTxt));
       sciDisplayText (sciREGx、txtIPAddrItoA、16);
   sciDisplayText (sciREGx、txtCRLF、sizeof (txtCRLF));


   connIPAddress.addr = ipaddr;




   PCB = tcp_new();

   if (tcp_bind (PCB、IP_ADDR_ANY、21)=ERR_OK){
           PCB = tcp_listen (PCB);
           tcp_accept (PCB、&Accept_callback);
       }

   apcb = tcp_new();
   if (tcp_bind (apcb、ip_ADDR_ANY、904)=ERR_OK){
           tcp_connect (apcb、0xC0A80102、904、已连接回调);
   }


   rtiInit();
   adcInit();

   _enable_IRQ_interrupt_();

   adcCalibration (adcREG1);
   adcMidPointCalibration (adcREG1);

   rtiEnableNotification (rtiREG1、rtiNOTIFICATION_COMPARE0);
   rtiStartCounter (rtiREG1、rtiCOUNTER_BLOCK0);





      /*永久循环。  所有工作都在中断处理程序中完成。 *
     while (1)
     {
         sys_check_timeouts();



     }
 }




void rtiNotification (rtibase_t * rtiREG、uint32通知)


温度= NTCs();
秒++;

如果(秒==10){
   if (tcp_write (apcb、&temperature、sizeof (temperature)、1)=ERR_OK) tcp_output (apcb);
   秒= 0;









  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zsoft、

    lwip_init()调用 EMAC init 函数,因此您无需再调用类似的函数来初始化 EMAC/MDIO 一次:

    EMACHWInit (emacAddress);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我取出了它,但问题仍然存在;我对它进行了调试,似乎没有调用 tcp_connect() connect_callback()函数,但调试工作,RTI 工作,当它在计算机处于侦听状态时,我可以连接到控制器。 当我尝试从控制器连接到计算机时,出现问题,计算机在904端口处于侦听状态,但未收到任何信息。 apcb 显示它处于 SYN_Sent 状态、但通过 Wireshark 检查数据流、没有任何数据发送到计算机。
    我在 lwIP 论坛上已经阅读过相关内容、有时会出现问题、但它连接到控制器、而不是 lwIP (除非它是 lwIP 错误或我做了错误的操作)。

    有什么想法吗?

    提前感谢。

    此致、

    Zsolt Nagy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zsoft、

    PCB 可能无法正确创建。 如果内存不可用于创建新的 PCB、则返回 NULL。 您可以检查 PCB 以确保创建的 PCB 没有任何错误:
    if (PCB!= NULL){
    错误= tcp_bind (PCB、IP_ADDR_ANY、Port1);


    如果另一个连接绑定到同一端口、则该函数将返回 ERR_use、否则返回 ERR_OK。 在这种情况下,您需要首先通过调用 tcp_close()来释放套接字。