This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC430F6137:UART 通信代码不起作用

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F6137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/741249/ccs-cc430f6137-uart-communication-code-is-not-working

器件型号:CC430F6137

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生、我的项目正在使用 cc430f6137 IC、我正在为  cc430x613x_uscia0_UART_04.c 编写 UART 代码、我的概念是、每当一次接收任何字符时、只使用中断传输"t"字符。 但这里仅传输接收到的数据。 使用 HC-05蓝牙和移动默认应用程序进行测试。 该蓝牙在另一个微控制器上运行良好。 我的代码有什么错误、请尽快发送。

#include 

int main (void)
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//停止 WDT

PMAPPWD = 0x02D52;//获取对端口映射寄存器的写入访问
P1MAP5 = PM_UCA0RXD;//将 UCA0RXD 输出映射到 P1.5
P11.6 6 = PM_UCA0TXD;//将 UCA0RXD 映
射到 P1.5 P1.6;/锁定到 PPM0P0寄存器

| PM0PPDR= P0;/映射到 P0 //将 P1.6设置为 TX 输出
P1SEL |= BIT5 + BIT6;//选择 P1.5和 P1.6以实现 UART 功能

UCA0CTL1 |= UCSWRST;//**将状态机置于复位状态机**
UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;// SMCLK
UCA0BR0 = 6;// UCA0BR1
= 9600用户指南(请参见) // 1MHz 9600
UCA0MCTL = UCBRS_0 + UCBRF_13 + UCOS16;// Modln UCBRSx=0、UCBRFx=0、
//过采样
UCA0CTL1 &=~UCSWRST;//初始化** USCI 状态机**
UCA0IE |= UCRX=0;//启用中断

_ PMIC_R0;//输入 USCI_R0;//寄存器0
//对于调试
器}

//回显 RXed 字符,确认 TX 缓冲区已准备就绪#if
defined (__TI_Compiler_version__)|| Defined (__IAR_systems_ICC__)
#pragma vector=USCI_A0_vector
__interrupt void USCI_A0_ISR (void)
#Elif defined (__GNC_ISR_)(
void

)#USCI_A0 (void)(void USCI_0_A0)(void)(void)(void)#USCI_ISR (void)
#endif
{
switch (__even_in_range (UCA0IV、4))
){
case 0:break;//向量0 -无中断
情况2://向量2 - RXIFG
while (!(UCA0IFG&UCTXIFG)));// USCI_A0 TX 缓冲器准备就绪?
UCA0TXBUF ='t';
// UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;// TX -> RXED 字符
中断;
情况4:中断;//向量4 - TXIFG
默认值:中断;
}


以及如何传输字符串。 主席先生,请你等候你的答覆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sivanathi、
    您是否能够调试代码并验证数据接收是否正常? 如果传输或接收不工作、请具体说明。 此外、您能否检查与 UART 引脚 Rx 和 Tx 的连接?
    如何验证 UART 通信是否正常?

    感谢您分享更多详细信息、
    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sivanathi、

    由于我没有收到您的回复、我认为问题已经解决。
    请注意、我将关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请回复重新打开。

    谢谢、此致、
    Britta