This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:USB 串行 COM 端口

Guru**** 2602735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/739780/tm4c1294ncpdt-usb-serial-com-port

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我们使用的是硬件 EK-TM4C194XL Launch Pad 、IDE 是 CCS 6.1、

2.我们正在尝试从 Tiva ware 库刷写 USB_dev_cserial 示例项目。 但它在我们的 LaunchPad 板中无法正常工作。

问题是什么。 我们需要创建一个虚拟 Seril COM 端口。 是否有适用于我的应用的示例代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chidambaram、您好!

    您使用的是 Windows 10吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph Jacobi、
    是的。 我们仅使用 Windows 10。

    此致
    Chidambaram V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph Jacobi、

    我们在 launchpad 中刷写了代码。
    但是,在 PC 中,我们没有在设备管理器窗口中看到任何串行端口。 这是什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chidambaram、您好!

    用于 TivaWare 的 USB Composite 示例在 Windows 10中无法正常工作、是我们正在努力解决的一个未决错误。

    不过好消息是、由于您表示只需要一个虚拟串行 COM 端口、我可以提供一个适合您的示例!

    这个基于 TivaWare 的工程将枚举一个 Windows 10上的 CDC COM 端口: e2e.ti.com/.../3678.usb_5F00_dev_5F00_cdcserial.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ralph Jacobi:
    感谢您的支持。 建议的代码工作正常。
    此致、
    Chidambaram V、