主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在测试 MibSPI 的基本功能、在这里我连接 MISO 和 MibSPI 的 MOSI (创建一个外部回送)、 我知道有一个可用于回送的功能、但是我正在进行物理连接以确保连接已建立、并且在任何地方都没有任何问题。 我通过 MOSI 发送值、并尝试从 MISO 读取它、但我无法获取值。
我已附上所写的代码和控制台结果、请指导我哪里出错。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在测试 MibSPI 的基本功能、在这里我连接 MISO 和 MibSPI 的 MOSI (创建一个外部回送)、 我知道有一个可用于回送的功能、但是我正在进行物理连接以确保连接已建立、并且在任何地方都没有任何问题。 我通过 MOSI 发送值、并尝试从 MISO 读取它、但我无法获取值。
我已附上所写的代码和控制台结果、请指导我哪里出错。
e2e.ti.com/.../5483.SD_5F00_mibspi.rarHello、
谢谢、这几乎解决了问题。 但它似乎不会打印 unsigned int 值(我在 printf 语句中使用了%lu 数据类型说明符,但它不打印正确的值),
而 当用于 int 时、效果良好。 我在 int 和 unsigned int 情况下都附加了屏幕截图。我 还附加了*。hcg 和*。dll 文件
附件: