This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PZ:晶体故障排除

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/741032/tm4c1231h6pz-troubleshoot-crystal

器件型号:TM4C1231H6PZ

大家好、我正在尝试对其中一个电路板的问题进行故障排除、并确定不工作的是晶体还是微控制器。 为微控制器供电、我有另一个工作板来验证问题并比较晶体信号。 工作板具有8MHz 信号、另一个板具有低时钟信号。 如果我无法从晶体获得正确的时钟信号、是否因为微控制器不工作或是否有方法确定问题出在哪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您说您在良好的电路板上有8MHz 信号时、您在哪里测量该信号? 这是在 OSC0引脚上测量的吗? 您在非工作板上的 OSC0/OSC1上看到了什么? 还要检查连接是否正确。 MCU 将从内部 PIOSC 开始、软件将切换到外部 MOSC。 如果您不切换到外部 MOSC、MCU 是否工作? 如果工作正常、那么我认为微控制器工作正常。 切换到 MOSC 后、如果器件没有时钟、则需要查看的是 MOSC。 您可能需要尝试将正常电路板中的晶体换用为不工作的电路板、看看这是否会产生影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈。 这是否解决了? 我现在将关闭此主题、如果您有疑问、可以重新打开该主题或打开新主题。