This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:EVB 易于烧毁

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/740217/ek-tm4c123gxl-evb-easy-burn-out

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C123

你(们)好,先生

我使用 EVB 进行调试、但发现 EVB 很容易 损坏、我已经购买了50件 EVB、但 损坏了48件

 我检查了 schmatic、 发现 USB 直接连接 到 TM4G123G、在线路中没有任何保护补偿、

你有什么建议吗?

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您是说 EVB 作为 TM4C123 LaunchPad 吗? 我很惊讶地获悉、50个 LaunchPad 中有48个已损坏。 当您说损坏时、您能提供更多详细信息吗? 您如何知道它确实受到物理损坏? 您将哪些外部组件连接到 LaunchPad?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈。 这是否解决了? 我现在将关闭此主题、如果您有疑问、可以重新打开该主题或打开新主题。