This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否可以将 XDS110调试探针与 Energia 结合使用

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/738179/is-it-possible-to-use-the-xds110-debug-probe-with-energia

主题中讨论的其他器件:EnergiaTM4C123GH6PM

您好!

我正在开发一个项目、在该项目中、我需要在同一定制板上使用 CCS 和 Energia 以及 XDS110探针。 (定制板正常工作、我通常使用 Tiva-C 板对其进行编程。)

这是可能的、如果是、如何实现呢?

此致、

C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是哪个 SoC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SoC 的定义是什么? 您是指微控制器吗? 它是 TM4C123GH6PM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、CAN、

    根据我们的 TM4C 论坛指南、我们不支持用于 TM4C 的 Energia。 将 Energia 问题直接发送到主要的 Energia 论坛、网址为 :forum.43oh.com/.../ 他们应该能够解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、CAN、

    我看到您拒绝了我之前的回复、但您没有跟进任何原因、您能解释一下吗?

    此外、如果您还没有看到它们、我们的论坛指南发布在以下位置: e2e.ti.com/.../695568
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    我很抱歉耽误你的答复。 我知道这不是 Energia 论坛、但我也不是 Energia 用户。 为了进行测试、我只需要使用调试探针将 Energia 代码上传到定制板、以便将项目导入 CCS。

    以下是我为解决问题所做的工作:

    我在 Energia 模式下使用了 CCS、这允许我使用调试功能创建一个新的目标配置(Energia 不会这样做)。

    此致、
    CAN Altineller