This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129CNCPDT:使用 TM4C1294NCPDT 将定制板上的主机名解析为 IP 地址

Guru**** 2898960 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/740191/rtos-tm4c129cncpdt-resolving-host-name-to-ip-address-on-custom-board-using-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C129CNCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在定制板上使用 TM4C1294NCPDT 芯片。 此板将不会连接到互联网。 它通过启用 DHCP 的交换机连接到自定义服务器。 请在该环境中帮助我将主机名解析为 IP 地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    首先、您是否将 TI-RTOS 中的 NDK 用于 TCP/IP?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    很抱歉耽误你的回答。
    我了解了如何使用 DNS 解析主机名。

    我在这里还有另一个问题。

    目前、我正在使用.cfg 文件中的硬编码 DNS IP、如下所示将主机名解析为 IP 地址:
    dns.externDnsServIp ="8.8.8.8";
    但是、现在我必须将 MCU 配置为使用一些 DNS IP 地址、用户将通过键盘输入这些地址以解析主机名。 我已经编写了一个 API 来接受用户在字符串中输入的 IP。 我必须使用此用户输入的字符串来代替上述硬编码 IP。
    是否有办法做到这一点? 请帮帮我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参阅 NDK 的用户指南、在标题为"使用静态定义的 DNS 服务器"的章节中、它显示了如何执行此操作。  

    您还可以参考以下帖子作为示例:  
    https://e2e.ti.com/support/legacy_forums/embedded/tirtos/f/355/t/580994?RTOS-TM4C129ENCPDT-Getting-external-DNS-server-name-on-PPP-connection

    谢谢、
    Gerardo