This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:TCAN4550 TX 信号重复?

Guru**** 2601585 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TMS570LC4357, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/741322/ccs-tms570lc4357-tcan4550-tx-signal-repeat

器件型号:TMS570LC4357TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550-Q1TCAN4550

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我们正在测试使用 SPI 通过 tcan4550-Q1接收和发送 canfd 信号。
但是、我们确认 TX 信号已发出。 但有一个问题。

要发送的信号重复输出而不是一次、这是一个问题。

我认为信号只会发出一次、

我不断受到信号的干扰。 我将放置一张用示波器捕获的图片、因为我太短了、无法写入。

TX 信号是否停止发送 Rx 信号?

我将绘制一张有关如何执行测试的图片。 请参阅。

为什么 TX 信号继续重复、而不是一次?

2.​​MRAM 中 Rx 缓冲器的存储器区域会发生什么情况? RX FIFO 有0、1的信息、

    RX 缓冲器未列出、所以我问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Ricky、
    我不确定我是否完全理解你的问题。 我的理解是、您使用的是 TMS570LC4357、它使用 SPI 向 TCAN4550收发器发送数据。 之后、您尝试使用示波器捕获 CAN 总线、但信号在示波器上不可见? 我是对的吗?

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Ricky、
    当 CAN 节点发送报文且没有识别到 ACK 时、发送器会重复此报文。 每个接收有效帧的节点都将在 ACK 时隙中发送显性电平。 CAN 总线中的位时序设置对于任何 CAN 节点都非常重要。 此外、端接电阻器必须连接在两侧。

    有关 CAN 的更多信息、请访问 :www.ti.com/.../sloa101b.pdf

    此致、
    米罗