This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:测试 USB 电缆拔出的最佳方法是什么?

Guru**** 2618335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/741078/tm4c1294ncpdt-what-is-the-best-way-to-test-usb-cable-removal

器件型号:TM4C1294NCPDT

使用 USB_DEV_BULK 示例、通过 USB 连接到 PC 后、 测试移除 USB 电缆的最佳方法是什么? (我可以测试是否存在 SOFS 超时、但我认为这不是最佳方法)

感谢指针!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题不清楚。 您是否从软件角度或硬件角度询问如何检测 USB 电缆的拔出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我指的是软件检测
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    如果您是器件、并且电缆已断开连接、您能否仅监控 VBUS 是否存在、并以此作为电缆必须断开连接的基础?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我不使用任何来自 USB 的电源、我需要控制 USB 端口的功能、因此设计中甚至没有 VBUS……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    似乎 TivaWare 实际上没有针对这种情况的解决方案。 应从主机触发断开连接、这就是将 usblib 组合在一起的方式。 我看不到任何用于检查器件端是否断开连接的 API 从我的搜索中可以看到、有些系统实施了此类检查、但我们对 TivaWare 没有做任何处理、因为以前没有出现过这种问题。