This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:RMII 至 RMII 通信

Guru**** 2604135 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1292NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/734645/tm4c1292ncpdt-rmii-to-rmii-communications

器件型号:TM4C1292NCPDT

您好!

我希望在以太网交换机器件中使用 TM4C1292NCPDT。  该微控制器是否支持与 KSZ9897R 等器件直接进行 MAC 至 MAC 连接、或者是否需要使用独立 PHY?  

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TM4C1292NCPDT 没有片上 PHY。 通常、您需要使用 MII 或 RMII 接口连接到 MCU 的外部 PHY。 KSZ9879R 具有两个可配置的 MII/RMII 端口、因此您应该能够直接连接到其中一个端口。 由于我们不是 Microchip 以太网交换机的专家、因此最好咨询他们以了解技术细节、例如两者之间是否需要 PHY。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我的目的是在交叉配置中将 MAC 连接到 MAC。  我希望避免独立 PHY 产生额外的费用、尺寸和功耗、这就是我考虑使用 TM4C1292而不是 TM4C1294的原因。  此配置的软件影响是什么?  此配置是否有任何软件/驱动程序支持?

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、
    下面是一个 TI 参考设计的链接、该参考设计使用 TM4C129并通过 MII 接口连接外部 PHY。 希望此示例将帮助您快速入门。 www.ti.com/.../TIDA-00226
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的回答。  我已被转到另一个项目、但在我获得另一个机会时、我将查看此信息。

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!
    我现在要关闭这个线程。 如果您有疑问、可以重新打开此主题或打开新主题。