This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L850:用于生产的 JTEG 编程器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: RM46L850, RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/740287/rm46l850-jteg-programmer-for-production

器件型号:RM46L850
主题中讨论的其他器件: RM46L852

大家好、  

我是 Henry Kwok、现在为 Harman Pro 提供支持、他们正在进行舞台照明项目、他们选择 RM46L850作为中央处理器、而他们想知道 TI 是否对以下问题有任何建议。 谢谢。   

 

  1. 生产编程人员?
  2. 编程器能否对支持 LabVIEW 控制的程序进行编程?
  3. JTEG 能否对整个芯片内部闪存进行编程?

请分享您的建议。 谢谢。  

BRS

Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    1. dataio (http://www.dataio.com/) 是一家很好的公司、支持我们的一些 Hercules 器件
    2.如果您对本公司感兴趣,请咨询 Dataio
    JTAG 可用于擦除/编程整个闪存。 您只能使用 JTAG 对引导加载程序进行编程、然后使用引导加载程序擦除所有其他扇区并将数据编程到其他扇区。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、  

    在数据流网络中、它仅支持 RM46L852CPGE 而不支持 RM46L850、两个芯片是否相同?  

    BRS

    Heney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亨利

    正如我在电子邮件中所说:

    Dataio 支持 RM46L852PGE 和 RM46L852ZWT。 除了最大 CPU 频率外、RM46L850与 RM46L852相同。 RM46L-的最大 CPU 频率为220MHz,RM46L-的最大 CPU 频率为200MHz。 它们具有相同的闪存大小、SRAM 大小、相同的架构和相同的外设。

    RMS46L850PGE 和 RM46L852PGE 引脚对引脚兼容
    RMS46L850ZWT和 RM46L852ZWT 是球对球兼容的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、

    请告诉我 Dataio 的哪个型号可以支持 RM46L850。 谢谢

    BRS
    Henry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    它是 RM46L852。 有两种封装:PGE 和 ZWT。