This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:CSP 添加了测试用例

Guru**** 2599585 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, SAFETI-HALCOGEN-CSP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/740234/tms570ls3137-csp-adding-testcases

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:SAFETI-HALCOGEN-CSPHALCOGENTMS5703137

我使用的是 Halcogen Tau 00.01.02和 Halcogen 04.07.00和 CCS 8.1.0。 我正在尝试评估 CSP 的演示版本、以确保其满足我们的需求。 我正在尝试为下面的 TMS5703137提取示例项目:SafeTI-HALCoGen-CSP\v00.01.02\TMS570LS31x\Sample_Project\CSP_TMS570LS3137ZWT。 当我在 τ c 中"添加测试用例"时、我只获得 ESM 和 RTI 的测试用例。 我在培训幻灯片中看到了演示、其中提供了更多的测试用例。 我在尝试为自己的项目添加测试用例时遇到了同样的问题、因为除了 ESM 和 RTI 之外、还启用了更多的驱动程序。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    请使用 HALCoGen 创建新的测试用例、并使用 HALCoGen Tau 添加测试用例。

    请参阅用户指南以生成和添加新的测试用例:

    /SafeTI-HALCoGen-CSP/v00.01.02/HALCoGenTAU/Docs/spnu605A_SafeTI-HALCoGen-CSP_User_Guide.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这样我就清楚了。 CSP 只是一个与 Halcogen 一起使用的框架。 每个动态测试用例都需要由开发人员编写。 静态测试自动完成。 MC / DC 覆盖由开发人员完成。 所有这些都是正确的吗? 我仍在尝试了解该工具、以了解它是否值得我们购买。

    此外、如何验证 F021闪存 API? 是否可以使用 CSP?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    请参阅以下主题、其中包含有关 HALCoGen CSP 的更多信息。
    e2e.ti.com/.../711891

    对于演示版本、它仅提供 ESM 和 RTI 的测试用例。 对于正式版本、它具有更多测试用例。 请参阅用户指南:
    www.ti.com/.../spnu605a.pdf

    "HALCoGen Tau 附带了所有支持模块的单元测试用例和功能测试用例
    由 HALCoGen 提供,适用于 HerculesTm系列器件以及运行这些测试所需的测试基础设施
    情况。 HALCoGen Tau 还为 Hercules 客户提供基础设施、以便为其添加自己的测试用例
    特定用例。"

    闪存 API 没有 CSP。