This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:Tiva C USB 大容量示例

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/741289/tm4c123gh6pm-tiva-c-usb-bulk-example

器件型号:TM4C123GH6PM

您好!

我目前正在从事与 USB 相关的 Tiva c 技术讲座实验7。 我使用的是最新版本的 TivaWare  2.1.4.178。与此版本相关的修补程序也添加到 Window drivers 文件夹中。  

在第5步的实验中、我们提到了从 (www.ti.com/sw-usb-win)安装 StellarisWare Windows 端 USB 示例、以便访问 USB 批量示例。  

我访问了该网页、它是一个没有任何下载链接的黑页。 然后、我在   TI 目录中搜索了"USB_bulk_example.exe"、但也没有找到它。

我想知道是否有人可以帮助我查找此文件。

此致、

Mohammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否从以下链接下载了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Charles。 我不能相信我错过了这个机会。