This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:使用 DNS 解析外部主机名

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/741522/ccs-tm4c1294ncpdt-resolving-external-host-names-using-dns

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我们正在尝试在应用程序中配置外部 DNS 服务器 IP 地址;是否有任何设置建议?  

谢谢、

此致、

Prasanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我认为您应该与您的 IT 部门联系、以获得有关此方面的支持。 您的外部 DNS 服务器是否从 DHCP 服务器获取其 IP 地址或使用静态地址进行预配置? 如果您的 MCU 是客户端、它只会向网络上的 DNS 服务器发送查询。 当 DNS 服务器收到查询时,它首先检查它是否可以根据服务器上本地配置的区域中包含的资源记录信息来回答查询。 如果被查询的名称与本地区域信息中的相应资源记录匹配,则服务器将使用此信息来解析被查询的名称。 当然,服务器必须已经在网络上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您使用的是 LWIP1.4.1、我相信您可以将(lwipopts.h)配置为静态 DNS 地址。 Charles 应答信息显示 DHCP 服务器将在 IP 地址分配期间将 DNS IP 返回到 LWIP 客户端。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:
    谢谢你。 这是非常有用的信息。

    下面的两个链接也将提供一些更多详细信息。
    www.nongnu.org/.../group__dns.html
    http://lwip.wikia.com/wiki/DNS