This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129EKCPDT:电源引脚 VDD3V3在仅使用 VBAT (3.0V)时异常

Guru**** 2928640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/741759/tm4c129ekcpdt-power-pin-vdd3v3-abnormal-when-use-vbat-3-0v-only

器件型号:TM4C129EKCPDT

降级:

当 VBAT 引脚由 CR1220-H (3.0V)供电并连接电源(SCH 中的 VDD3V3/ VDD_MCU、如下所示)时、整个设备正常工作;

但是 、断开电源(VDD3V3)时 、仅  在由 CR1220-H (VBAT=3.0V)供电的情况下、在网络 VDD3V3上检测到1.6VDC。

下面 是硬件电路,供参考。

对于软件、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cary、
    您的同事在 e2e.ti.com/.../741891上重复发布了一篇文章。 我将关闭此主题、我们可以使用另一个主题来传达问题。