This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:XDS200调试器不工作、只作为&quot 收到一个错误;XDS200调试器对 TM4C123GH6PM MCU 进行编程、但我们始终发现一个错误为"[Error]CS_DAP_0:错误正在初始化仿真器:无法与调试探针通信。Co

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/741874/tm4c123gh6pm-xds200-debugger-not-working-and-getting-only-one-error-as-xds200-debugger-to-program-tm4c123gh6pm-mcu-but-we-are-always-finding-one-error-as-error-cs_dap_0-error-initializing-emulator-unable-to-communicate-with-t

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!
我们使用 XDS200调试器对 TM4C123GH6PM MCU 进行编程、但我们始终会发现一个错误、即"[Error]CS_DAP_0:Error initializing emulator:Unable to communicate with the debug probe.Comfirm debug probe configuration and connection, reset the debug probe,and retry the operation."

使用相同的调试器和相同的 Uniflash 软件成功对同一组电路板进行编程。

因此、我们确认电路板和软件中没有问题。

我们看到在设备管理器中未安装 XDS2xx 器件。

请帮助我解决此问题、并根据需要提供任何补丁。

此致、

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Ravi Kumar33"]使用相同的调试器和相同 的 Uniflash 软件成功地对同一组电路板进行了编程。

     我有点不清楚。 您提到过、同一组电路板使用相同的调试器和相同的 Uniflash 软件。 这是否意味着它只是其中一个电路板无法正常工作、但所有其他电路板都可以正常使用 XDS200?

    您为什么不尝试运行测试连接、看看会发生什么情况? 如果在许多电路板中只有一个电路板出现问题、则可能是硬件问题。