This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:用于 Tiva 系列微控制器的电机驱动程序库

Guru**** 2617835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/741232/tm4c1294ncpdt-motor-driver-libraries-for-tiva-series-micro-controllers

器件型号:TM4C1294NCPDT

尊敬的先生,

        我想在 Tiva 系列控制器上传输我的电机驱动器固件。 那么、是否有适用于 Tiva 的电机驱动程序库?

此致、

Digvijay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有用于 Tiva 的电机驱动程序库。 不过、这里是一个采用 Tiva 的步进电机 TI 设计、您可以查看它。
    www.ti.com/.../TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Charles Tsaaa"]没有用于 Tiva 的电机驱动程序库

    如果 Tivaware 库中有多个 PWM 配置函数、这可能会有点误导? 这将使从 任何供应商 MPU 迁移到 TI 变得更加容易!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我说的是、我们没有像 C2000中那样的电机驱动程序库、例如 InstaSPIN 库。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    但 Tivaware 驱动程序库具有用于配置 PWM 外设的整个 PWM 子部分。 此外、LaunchPad 用户指南 建议用于 PWM 电机驱动器应用。 奇怪的是、只有步进电机示例、 足以说明它适用于 机器人或自动定位应用。

    在    我们将 BLDC 驱动器从 StellarisWare M3级迁移到 M4中时、必须想知道为什么典型的电机驱动器没有 Tivaware 示例。  对于 远程逆变 器驱动器、LaunchPad 实际上能够在高达165vdc 的电压下正常工作、 采取了针对远程接地层跳线到 X11插头的预防措施。 CB1在 移民道路上发挥了重要作用、 很遗憾看到他离开了、但却是一个当之无愧的咖啡休息。