This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC430F6137:如何通过 UART 通信发送字符串

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F6137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/741168/ccs-cc430f6137-how-to-transmit-string-through-uart-communication

器件型号:CC430F6137

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生、我将 cc430f6137 IC 用于我的应用。 UART 代码从 TI Resource Explorer 下载。 我使用的是外部高分辨率 osc - 26MHz 和波特率- 9600。 但我的代码无法正常工作。 如何通过 UART 通信发送字符串。 请解决我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请使用 cc430x613x_uscia0_UART_01.c 或 MCU 上专用于 UART 的其他三个示例。
    请向我解释、如果您没有显示您的代码、有人可以为您提供什么帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sivanthi、您好!

    有关 UART 问题、请参阅以下应用手册。 http://www.ti.com/lit/slaa734

    通常、UART 模式下的 USCI 发送一个数值。 要传输字符串、您需要将上述字符串转换为其 ASCII 等效值、以便通过 CC430 UART 发送。