This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:无法启用 tm4c1294ncpdt 的 USB 端口

Guru**** 2603435 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/741581/tm4c1294ncpdt-have-trouble-enabling-the-usb-port-of-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL

你好!

我不熟悉 TM4C1294NCPDT、我正在尝试启用 USB 端口(而不是调试器 USB 端口)。 我不知道如何启用它。 首先、我想在我将 boot_loader 加载到它之后、USB 端口将被启用。 但它不起作用。 您能告诉我如何启用它、或者我应该从哪里开始?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请尝试 USB_stick_update 示例。 应首先将此示例加载到用作引导加载程序的闪存中。 运行后、它将从 USB 记忆棒中读取名为 FIRMWARE.bin 的应用、并将其编程到闪存的另一个区域。 USB_stick_update 示例可在下找到 /examples/boards/ek-tm4c1294xl/usb_stick_update. USB_stick_demo 是一个需要重命名为 FIRMWARE.bin 并由 PC 首先保存到您的 USB 记忆棒中的应用。 然后、您将 USB 记忆棒插入到板上的 USB 端口。 然后、USB_stick_update 将读取此固件并将其编程到闪存中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!
    很抱歉、但我无法完全理解"USB_stick_demo 是一个需要重命名为 FIRMWARE.bin 并首先由 PC 保存到您的 USB 记忆棒的应用。"
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关详细信息、请转至 EK-TM4C1294XL 固件开发包用户指南的第2.29和2.30节。 用户指南如所示 /docs/SW-EK-TM4C1294XL-UG-2.14.178.pdf.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!