This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294KCPDT:采用 TLS/SSL 的 UART 转以太网桥接器

Guru**** 2600615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/741285/rtos-tm4c1294kcpdt-uart-to-ethernet-bridge-with-tls-ssl

器件型号:TM4C1294KCPDT

工具/软件:TI-RTOS

我目前正在使用 基于 Tiva MCU 的此产品、我有一个需要 MQTTS 通信(通过 TLS/SSL 的 MQTT)的应用。 我正在尝试找出在 Tiva MCU 上实现 TLS/SSL 的最快、最简单的方法。 上述模块的制造商没有该模块的 TLS/SSL 版本、因此我计划使用支持 TLS/SSL 的内容更新固件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能会发现以下信息对您有所帮助:
    processors.wiki.ti.com/.../Using_wolfSSL_with_TI-RTOS

    BTW、我想知道您如何将固件更新到 UART 转以太网桥接器? 这可能是制造商的问题。