This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:答

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/741426/tms570lc4357-a

器件型号:TMS570LC4357

您好,  

您是否有一个使用 CCS 控制 TMS570LC4357微控制器中 GPIO 的示例汇编代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhijith:

    不、我们没有汇编示例代码。 您可以按如下方式编写代码:

    //将 GIOA[3:0]配置为输出
    LDR r0、GIOA_DIR
    LDR R2、GIOA_DIR_VAL
    STR R2、[R0]

    //将0x5写入 GIOA 端口
    LDR r0、GIOA_DOUT
    LDR R2、GIOA_DOUT_VAL
    STR R2、[R0]


    GIOA_DIR 字0xFFF7BC34
    GIOA_DOUT 字0xFFF7BC3C

    GIOA_DIR_VAL 字0x0F
    GIOA_DOUT_VAL .word 0x05